请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8870 您好、TI 成员
使用 DRV8870时.... 如何选择正确的 PWM 频率?
在阅读数据表时,只需给出0~100KHz 的 PWM 频率范围,
此外、我还可以在 TI 网站 https://training.ti.com/motor-interfaces-and-pwm-frequencies?keyMatch=PWM%20FREQUENCY 上找到一些信息
但我不知道如何得到福卢马?
谢谢