大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

根据规范、 "使用 PWM 时、通常最好在行驶和制动之间切换。"
您实际上可以通过驾驶和滑行开关来驱动电机旋转。
客户想知道这两种逻辑方法之间的区别是什么、以及如何在实际应用中进行选择? 在驾驶和制动模式下、扭矩和输出功率是否会更大?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

根据规范、 "使用 PWM 时、通常最好在行驶和制动之间切换。"
您实际上可以通过驾驶和滑行开关来驱动电机旋转。
客户想知道这两种逻辑方法之间的区别是什么、以及如何在实际应用中进行选择? 在驾驶和制动模式下、扭矩和输出功率是否会更大?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
樱桃
对于直流电机、您希望在不处于驱动状态时使用制动器来保持电机中的电流。 如果您使用滑行、电流将快速衰减、并且系统可能没有应用所需的扭矩。
此致、
Ryan
该驱动器具有4个用于 H 桥输出的集成 FET、控制输入逻辑有一点不寻常、因为对于电机电流控制、较低的 FET 为 PWM、而较高的 FET 用于方向控制。 PWM 逻辑是反向的、0%是最大电机电流、100%提供最小电流。
我会使用制动器代替滑行、因为前者使用开启的下 FET 来提供同步电流、而不是体二极管来传导飞轮电流、正如在滑行方法中一样、因为体二极管可能会损坏。
为了实现此驱动/制动模式、它需要将2个 PWM 输出引脚连接到芯片输入的控制器。 IN1设置为1表示前进、IN2设置为 PWM (反向逻辑)表示速度控制;IN2设置为1表示倒车、IN1 PWM 表示控制速度。
我不喜欢这个逻辑控制表。
Brian