This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711睡眠模式与停止脉冲间的关系

Guru**** 614745 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, SN74CBT3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/819603/drv8711-drv8711-sleep-mode-vs-stopped-pulses

器件型号:DRV8711
主题中讨论的其他器件: SN74CBT3251

您好! 我有多个 DRV8711连接到单个 PWM uC 输出! 我必须选择以某种方式运行哪个驱动器。 哪一个更好? 要将未选择的驱动器置于睡眠模式、或者使用 PWM 上的 AND 逻辑电路仅向我想要的驱动器传递脉冲? 如果我使用睡眠模式、当驱动器在睡眠模式和工作模式之间切换时、我是否会在电机上发生不必要的移动?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavlin、

    如果您担心不必要的移动、最好使用逻辑将步进脉冲传递到所需的驱动器。

    您可以使用和逻辑或像 SN74CBT3251这样连接的 IC、如图4所示。