This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1EVM:PTP BLDC 电机旋转

Guru**** 608155 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28027F, DRV8305-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/838715/drv8305-q1evm-ptp-bldc-motor-spin

器件型号:DRV8305-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:MOTORWARETMS320F28027F

您好!

几天前、我收到了 DRV8305Q1-EVM。 我正在尝试了解如何使用 InstaSPIN-FOC MotorWare GUI (或 CCS)满足我的要求。

我需要以恒定速度驱动点对点移动。 我如何驱动该运动? 此类运动应使用哪个实验?

如果我需要一个非常精确的速度变化位置(从200deg/sec 到-200deg/sec),我是否可以将一个18位编码器连接到此板?  TMS320F28027F 是否具有编码器输入?

感谢您的帮助!

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于 F28027F 的 DRV8305-Q1EVM 仅支持 InstaSPIN-FCO、不能用于运动控制。 您可以查看 InstaSPIN 实验室指南、了解可以使用什么实验室和器件/电路板进行运动控制。

    下载 motorWare 软件作为以下链接、并在默认情况下进行安装。

    http://www.ti.com/tool/motorware

    可在以下文件夹中找到 instaSPIN 实验指南  

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

    这取决于编码器的接口。 您可以查看编码器规格和 F28027F 数据表。