Other Parts Discussed in Thread: LMT86
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT86 当测试和测量应用中的缝隙温度约为150摄氏度时、LMT86存在偏差、如何优化设计并提高温度灵敏度?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mike:
您看到了哪种偏离?
如果您正在寻找优于数据表精度的器件、则可以在更高的温度值下执行单点偏移校准。 这也可以消除在此值时温度对 ADC 的影响。
请记住、150°C 刚好处于 LMT86的工作范围边缘、因此超出该范围可能会产生超出器件规格的行为。 即使进行了校准、我们也无法保证150°C 以上的任何性能水平
此致、
Brandon Fisher