主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 DRV8353、 C2000WARE、 DRV8252
我知道有人这样做,但到目前为止,我还没有。 我需要通过 SPI 端口对 DRV8353中的一些寄存器进行查询和编程。 对于 EVM 器件、我有一个笔记本电脑串行端口用于执行此操作(CoolTerm);对于8353SRTAT 器件、我使用其 SPI_A 端口和 DRV 器件的引脚27-30连接到 TMS320F28379D DSP。 请告诉我(通过示例)用于查询和设置值(也包括波特率、停止位、数据位和奇偶校验)的串行命令的格式。 最后、我想使用 Matlab / Simulink SPI 模块来执行配置。
Steve Abel
可配置控制
480.209.3344