主题中讨论的其他器件: DRV8300、 DRV8353、 TMS320F28027F
您好!
早上好、我们是印度的一家初创公司、正在寻找具有 集成 MOSFET 的三相传感 BLDC 电机驱动器的评估套件板、该驱动器需要支持高达60V 和40安培的连续电流。
我们参考 了 DRV8353RS-EVM 数据表。 但该驱动器与40A 峰值电流不兼容。
请向我们推荐合适的电机驱动器评估套件。
我们非常感谢您的快速响应、非常感谢您的帮助。
此致、
DeccanR。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
早上好、我们是印度的一家初创公司、正在寻找具有 集成 MOSFET 的三相传感 BLDC 电机驱动器的评估套件板、该驱动器需要支持高达60V 和40安培的连续电流。
我们参考 了 DRV8353RS-EVM 数据表。 但该驱动器与40A 峰值电流不兼容。
请向我们推荐合适的电机驱动器评估套件。
我们非常感谢您的快速响应、非常感谢您的帮助。
此致、
DeccanR。
您好、Deccan、
感谢您将问题发布到 e2e 电机驱动器论坛-
我已将此主题分配给一位团队成员、我们的目标是在短期内给予您回复。
很可能在下周中旬之前会为您提供答案、但我建议您查看的器件是 DRV8300、但仍然是 DRV835x、因为它们是额定电压为100V 的器件。
此致、
Andrew
您好、Deccan、
正如 Andrew 提到的、DRV8353和 DRV8300都是100V 的器件、非常适合。 电流限制由所选的 MOSFET 决定。
您在评估板上看到15-30A 电流限制的原因是选择了 MOSFET 以及电路板设计。 驱动器不对此负责、因为它仅用于打开/关闭 MOSFET。
我想提及的是、DRV8353不是集成的 MOSFTE 驱动器(IC 内的 MOSFET)、而是栅极驱动器(IC 外的 MOSFET)。 对于更高的电流、您需要栅极驱动器、因为您可以选择自己的 MOSFET。
此致、
Akshay
您好、Akshay、
感谢您的快速响应和 对 栅极驱动器的澄清。
目前、我们正在寻找 一个 MOSFET、它将满足我们的要求、同时与栅极驱动器输出电压兼容。 如果您能为我们的60V 40安培电机推荐合适的 MOSFET、我们将不胜感激。
如果有任何意见或建议,将不胜感激。
此致、
DeccanR。
您好、Deccan、
您可以查看 TI 的 N 沟道 MOSFET 页面、并选择最适合您需求的产品。 我们的 EVM 使用 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd19532q5b.pdf
另一个可能可行的方法是 https://www.ti.com/product/CSD19532KTT
此致、
Akshay
您好、Akshay、
感谢您的快速响应。 现在这是完全有意义的,非常感谢这项建议。
我们的最终目标是开发用于大规模生产的控制器板。 我们正在寻找有关 DRV8353RS-EVM 板的更多建议、包括:
从上面的 EVM 用户指南和快速设置文档可以很清楚地看出、我们可以使用 INSTASPIN GUI 软件开发自己的固件。 但是、我们希望将我们开发的固件用于大规模生产。 是否可以使用上述 EVM 套件(FT2232H)(TMS320F28027PT)中使用的现有集成芯片 进行大规模生产?
2.如果是、 我们是否获得了具有 引导加载程序的嵌入式系统 IC (TMS320F28027PT)? 或者、您是否建议使用与您的软件固件兼容并适用于大规模生产(在大规模生产 PCB 上具有成本和空间效益)的任何替换(控制器芯片) IC?
3.我看到 MOSFET 电路是 H 桥类型、希望与您确认、上述 EVM 板可用于再生制动用途?
再次感谢您的耐心等待、并期待您的回复。
此致、
DeccanR。
您好、Deccan、
我将在下周提供反馈。
最棒的
Akshay
您好、Akshay、
感谢您的快速响应。 在等待响应的同时、我们还收到了另一个有关 INSTASPIN 软件支持的简单问题。
我们需要进一步确认 TMS320F28027F 及其支持的软件?
我们已经介绍了 DRV8353RS-EVM 用户指南和 INSTASPIN 用户指南。 根据我们的理解、DRV8353RS-EVM 电路板上附带 TMS320F28027F (微控制器)。
->查看 INSTASPIN 用户指南后,将显示如下所示
->TMS320F28027F 器件系列只支持 INSTASPIN-FOC 。
->但当它还显示它支持这两种软件时,我们会有点困惑。 (INSTASPIN-FOC 和 INSTASPIN-MOTION)
我们的主要应用是传感 BLDC 电机、我们希望确保获得支持传感软件(INSTANIN-MOTION)的评估板。
请确认 TMS320F28027F 是否支持 INSTASPIN-MOTION? 根据我们的理解、只有 INSTASPIN-MOTION 软件适用于无传感器和有传感器电机。
此致、
DeccanR。
您好、Deccan、
我将研究其他问题、并打算在下周提供反馈。
最棒的
Akshay
您好、Deccan、
我将让 C2000团队提供有关微控制器部分的反馈。
通过关闭高侧 FET、您可以让电流再循环回电池、但请确保总线可以处理此问题。
最棒的
Akshay
是的。 TMS320F28027F 仅支持 InstaSPIN-FOC、不支持 InstaSPIN-MOTION。
[引用 userid="542068" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165677/drv8353rs-evm-looking-for-60v-40a-sensored-bldc-motor-evaluation-kit/4399743 #4399743]*请确认 TMS320F28027F 是否支持 INSTASPIN-MOTION? 根据我们的理解、只有 INSTASPIN-MOTION 软件适用于无传感器和有传感器电机。[/QUERP]InstaSPIN-FOC 是用于速度或扭矩闭环控制的无传感器 FOC。 F2802xF、F2805xF 和 F2806xF 器件可支持 InstaSPIN-FOC。
InstaSPIN-MOTION 专注于使用无传感器或有传感器 FOC 进行位置和运动控制。 在大多数情况下、InstaSPIN-MOTION 将使用传感 FOC 来支持运动控制。 只有 F2805xM 和 F2806xM 器件才能支持 InstaSPIN-MOTION。
如果您不想使用 InstaSPIN-FOC 或 InstaSPIN-MOTION 并想设计自己的电机控制算法、所有 C2000器件都可用于有传感器或无传感器 FOC。
如果您没有机会查看技术讲座材料、我认为这将有助于 您开始使用 C2000器件。