请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8329 主题中讨论的其他器件:DRV8300、 DRV8353
您好!
我的客户正在寻找支持48V/50A 的 BLDC 电机驱动器。
请在 TI 产品中推荐可能的产品。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.