This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV 栅极输出问题

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1191427/drv8353rs-evm-drv-gate-output-issue

器件型号:DRV8353RS-EVM

朋友们、您好!

1。INHx 和 INLx = 0 (低电平) GHx 输出= 15V GLx 输出= 0V

2. INHx=0 (低电平)和 INLx=PWM GHx 输出=15V GLx 输出= PWM 输出正确  

 3、 INHx = PWM 、INLx = PWM GHx 输出= 26V GLx 输出= PWM 输出正确  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veerapandiyan、

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    当由于 LS MOSFET 关闭、GHx 在 VM 电源电压下浮动时、您看到的行为是正确的。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    第1个问题答案正常。 2和3个答案

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veerapandiyan、

    您能否共享2和3的波形?

    最棒的

    ~Alicia