This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:DRV8840无输出

Guru**** 2181985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1223898/drv8840-drv8840-has-no-output

器件型号:DRV8840

大家好

我在设计中使用 DRV8840PWP。 但输出端没有电压。 你可以在下面看到我的 sch.

-我在 nSleep、NReset、相位和使能引脚上正确地看到3V3。 (正如我所申请的)

-我在 V3P3OUT 正确地使用3V3。

-我看到 VCP 处的电压约为35V。

但是、我在输出引脚上看不到任何电压。

-我在 Output1到 Output2处看到0V

-我看到 Output1到 GND 大约1.5V

-我看到大约0v 在 output2到 GND。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加:  

    -我看到同样的事情(从 Out1到 Out2之间的零电压),当我连接负载或没有负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I0-I4引脚不能悬空。  这些器件具有内部下拉电阻。  当悬空时、I0-I4处于0x00、相对输出电流为0%。  请将这些高电平连接到3.3V。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    没错、我将 I0-I4引脚连接到3V3、驱动程序将运行。 谢谢!