This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:输出电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1223869/drv8662-output-voltage

器件型号:DRV8662
主题中讨论的其他器件:DRV2700

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

如何获得该芯片以输出150Vpp 的正弦波? 客户可以得到正确的波形、但电压始终在 几十伏内

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    信号的负载和频率是多少? 您可以参阅 DRV2700数据表、了解该器件如何随着负载和频率增加而减少输出。

    此致、
    Jeff McPherson