This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:输出正弦波上的锯齿形状

Guru**** 614745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1227098/drv2667-sawtooth-shape-on-the-output-sine-wave

器件型号:DRV2667

我使用 I2C,控制波形发生器 生成正弦波,、但一些牙形状位于正弦波上。  如何消除这个锯齿波?谢谢。

模拟输入未使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您能否分享正弦波上锯齿波的示波器捕获? 您还可以共享您的 I2C 脚本吗?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我使用 I2C,控制波形发生器生成 正弦波,、但有些牙形状位于正弦波上。  如何消除此锯齿波?

    正弦波的频率和振幅是多少? 我认为、如果频率较低且幅度较高、DAC 输出可能具有大步阶(锯齿形)。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下所示:

    用法示例:setWave 0 0 0 128 19 2 0
    $1 |-模式:0:数字1:模拟、默认0
    $2 |--波形:0:正弦,默认:0
    $3 |-电压增益:0:50 1:100 2:150 3:200、默认值:0
    $4 |--振幅:0:无信号128:半量程255:满量程、默认值:128
    $5 |-频率:19:150Hz 26:200Hz 32:250Hz 38:300Hz,默认值:19
    $6 |-NumberOfCycles:1、2...10、默认值:2
    $7 |-上升/下降时间:0:无包络1:32 2:64 3:96 4:128 5:160...15:2048、默认值:0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    它看起来与 TI 工具不同。 是自定义的吗?

    此外、您是否正在进行单端测量? 您可能看到的是升压转换器开关。 该器件仅设计用于差分输出、可抵消升压转换器开关。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如下:

    您好!

    该波形在0v 以上为单极、因此不是正弦波。 这是写入存储器的自定义波形吗?

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。  更换较大的 Vboost 滤波电容器。感谢您的全力帮助。