This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:线圈测量

Guru**** 2042920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1228351/drv8711-coil-measurement

器件型号:DRV8711

大家好、

我需要有关以下问题的帮助:

如果启用 A1HS 和 A2LS 并对 MOSFET 通电、则应在线圈 A 上测量

此部件用作 VM 设置为24VDC 的步进电机的驱动器
提前感谢您
此致、
Marvin 酒店
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    线圈上的电压将略低于24V (减去 FET RDSon 上的压降)。 然而、如果控制输入为直流(100%占空比)、情况也是如此。 如果 PWM 进行切换、则平均输出电压将取决于占空比。 例如、以50%占空比进行开关将产生~12V (24V 的1/2)的平均电压。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    谢谢。 我想知道在100%占空比下运行需要做什么?

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    要以100%占空比运行、请将输入之一设置为0V、然后将另一个连接到3.3V 或另一个小于5V 的外部逻辑电源。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特