This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:运行期间 VM 关闭

Guru**** 605955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1229832/drv8243-q1-vm-off-during-operation

器件型号:DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1663

您好、团队成员:

DRV8243是否可以在 VM 将持续关闭的情况下运行?

我的客户正在考虑将 DRV8243用于具有以下配置的电磁阀。

+24V -> TPS1663 (电子保险丝)-> DRV8243的 VM

它们采用 TPS1663来减小螺线管从电源拉取的电流、并补偿 Cout 电容的剩余电流。

但当客户驱动螺线管时、TPS1663 不断断开 VM 的24V 电源、他担心这是否会影响 DRV8243的运行。

此致、

Kuwahara Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户似乎正在考虑使用具有外部逻辑电源的"P"型号。  在这种情况下、VM 丢失不会影响内部寄存器或器件运行。

    唯一的问题是 VM 上存在过压情况、在电源突然消失的情况下使用电感反冲。  VM abs 时、就会发生击穿。 如果没有达到最大值、器件将受到保护。  

    此致、

    Ryan