This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:用于 BLDC 电机的 DRV8316EVM 和 F280049c

Guru**** 2207170 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE, DRV8316, DRV8316REVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1224448/drv8316revm-drv8316evm-and-f280049c-for-bldc-motor

器件型号:DRV8316REVM
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、C2000WAREDRV8316

您好!

我´m 使用 Launchpad F280049C 测试 DRV8316EVM。 目的是旋转 BLDC 电机。 我已经下载了 CCS、还尝试了 DRV8316EVM 通用 GUI、但我有一些问题:

                   1.- 我在´m 一个适用于我之前讲过的器件的示例、该示例用于 BLDC 电机。 我´m 了 MotorWare 和 C2000Ware、但我不确定提供软件的示例 是否适用于我的器件。 您能告诉我哪些示例兼容吗? 如果它们不是、您能给我提供一个吗?

                   2.-另一个问题是 GUI。 在 DRV8316EVM´s 指南的 第6.1节中、有一个屏幕截图、我们可以看到2个选项卡: DRV8316 SPI 和 InstaSPIN-FOC、但n´t 进入那个页面时、我只有 InstaSPIN_FOC 选项卡、所以我无法看到 DRV8316寄存器(我附加了屏幕截图、以便您可以看到它与数据表的区别)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

     1.- 我´m 找一个适用于我之前讲过的器件且适用于 BLDC 电机的示例。

    请 参阅 我们  有关 MotorControl SDK 的 DRV8316REVM 源代码的 E2E 常见问题解答。

    Unknown said:
    2.-另一个问题是 GUI。 [/报价]

    如果您使用其他浏览器或下载了 GUI、GUI 是否仍然会出现这种问题?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、  

    请告诉我们、最新回复是否解决了您的问题、或者您是否有更多信息需要提供、以便我们可以进行进一步调试。 如果问题已得到解决、请将该主题标记为已解决。

    谢谢、此致、
    Andrew