This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:死区时间

Guru**** 1502590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232582/drv8302-dead-time

器件型号:DRV8302

大家好、

在 M_PWM = 0 (6_PWM)的模式下、通过连接到 DTC 引脚的电阻设置的死区时间是否有效? 还是在此模式下、只能通过编程方式生成死区时间? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    如果 处于6_PWM 模式、器件仍将通过连接到 DTC 引脚的电阻器设置的死区时间。  

    此致、

    约书亚