主题中讨论的其他器件: DRV8711
大家好、
你好。 我是代表客户发布此查询的。
我需要有关 BOOST-DRV8711的技术支持
e2e.ti.com/.../test_5F00_stm32f407vet6.rar
感谢您的支持。 非常感谢您的帮助。
此致、
马尔文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。 我是代表客户发布此查询的。
我需要有关 BOOST-DRV8711的技术支持
e2e.ti.com/.../test_5F00_stm32f407vet6.rar
感谢您的支持。 非常感谢您的帮助。
此致、
马尔文
尊敬的 Marvin:
您是否已检查控制输入是否已从控制器发送到 DRV8711模块? 您是否检查了 SPI 通信是否正常以及寄存器是否已正确配置?
我们需要确定问题是与硬件还是软件相关。 您是否检查了硬件或固件是否存在潜在问题?
此致、
巴勃罗·阿梅特
您好!
1) 1)您可以在 main.c 中查看(在我之前附上的.zip 文件中)我在 while 环路之前配置了寄存器、它们是正确的、因为我的电机已锁定
2)并且如果 SPI 未工作、则电机未锁定、因此 SPI 正常工作
3) STEP 引脚变为高电平和低电平
我对代码有疑问、请检查天气代码是否正确、以及硬件中的问题是什么、我必须根据您进行检查。
你好 Saddam,
是否有读取寄存器实际值的方法? 如果是、值是多少?
我认为有几个问题可能是:
我在代码中有疑问,请检查天气代码是否正确,以及硬件中的问题可能是什么,我必须根据您的情况进行检查。
我不熟悉 STM 代码、所以我认为我无法提供非常有价值的代码反馈。 但是、如果 SPI 正在工作且 STEP 正在切换、则 DRV 应工作、除非以上列出了问题。
此致、
巴勃罗·阿梅特