This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316AEVM:能否在 MCT8316AEVM 中将 MCT8316A 更改为 MCF8316A 以进行评估?

Guru**** 1780110 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCT8316A, MCT8316AEVM, MCF8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1241087/mct8316aevm-can-i-change-the-mct8316a-to-mcf8316a-in-mct8316aevm-to-evaluate-it

器件型号:MCT8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8316A、MCF8316AEVM 、MCT8316A

我购买了 MCT8316AEVM 并想测试 FOC。 我可以将 MCT8316AEVM 更改为具有 FOC 支持的 MCF8316A 以对其进行评估吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongsu:

    由于 MCT8316AEVM 与 MCF8316AEVM 具有相同的布局、因此您可以将 MCT8316A 芯片替换为 MCF8316A 芯片。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    为了进行测试、我将器件从 MCT8316更改为 MCF8316A。 几天以来、我顺利进行了测试、但突然发现 MSP MCU 和 MCF8316A 之间的 I2C 通信无法正常工作。
    我无法更新 EEPROM 值、因此无法再继续该项目。

    当我尝试运行电机时、nFAULT LED 会亮起、因此 EVM 中的 MCF8316A 似乎没有损坏。

    逻辑分析仪测得的 I2C 通信波形显示、MCF8316A 没有提供 ACK。
    有什么解决方案吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongsu:

    您是否正在使用 MCF8316A GUI? GUI 目标地址和实际器件地址之间可能存在不匹配(您可以看到上面的通信是为0x1)。 如果是、您是否尝试过按 I2C 控制菜单下的"Find Address"按钮?

    这将尝试通过每个可能的地址与器件进行通信、直到器件收到响应。

    此致、