This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243 SDO 电压

Guru**** 605955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251834/drv8243-q1-drv8243-sdo-voltage

器件型号:DRV8243-Q1

大家好、

客户在 VM=1.5V、DRVOFF=5V、nSleep = 0V、IC 无输出中发现。  

当上拉 nSleep 至5V 时、SDO= 3V

因为在客户系统中、DRV8243 SPI 与 TCAN1145 (SDI/SDO/SCLK)结合使用、因为 SDO 异常(3V)、SPI 通信会丢失。 您能否帮助分享 SDO 电压不正常(3V 而不是5V)的可能原因? 如果可以通过任何方法使 IC SDO 正常工作至5V、

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scarlett、

    您能否仔细检查 nSleep 引脚上的电压。 如果电压为5V、那么您可以从 SDO 线路上断开所有连接并探测 SDO 引脚以查看它是否仍然输出3V 逻辑。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    您能否分享有关 SDO 内部结构的更多信息、比如在未驱动或驱动 SPI 时的上拉和下拉电阻器是什么?

    客户发现、当断开 DRV SDO 与其他 IC 的连接时、无论休眠为0V 或5V、SDO 输出始终为0V

    如果将 SDO 与其他 IC 连接、无论休眠为0V 或5V、SDO 电压始终为3V。  

    谢谢!

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    是在数据尝试发送时 SDO 输出为0V、还是在器件空闲时 SDO 输出为零。 尝试发送时、SCLK 引脚上是否有任何信号。 CAN 收发器 IC 上的 VIO 是什么? 另一个问题是 VM 这么低是有原因的。 VM 的最小值为4.5V。

    此致!

    凯尔蒂