请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 大家好、
对于硬件版本 DRV8243、客户想知道何时 nSleep = 0、内部 VDD 是否会关闭? 他们之所以有这个问题、是因为他们使用 DRVOFF 路由其他信号、他们担心 VDD 是否仍然导通、它会通过 DRVOFF 引脚为其他节点充电。
谢谢!
斯嘉利特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于硬件版本 DRV8243、客户想知道何时 nSleep = 0、内部 VDD 是否会关闭? 他们之所以有这个问题、是因为他们使用 DRVOFF 路由其他信号、他们担心 VDD 是否仍然导通、它会通过 DRVOFF 引脚为其他节点充电。
谢谢!
斯嘉利特
Scarlett,
请参阅数据表中的以下部分。 当 nSLEEP = 0V 时、VDD 断电。
此致、
瑞安