This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安静的步进驱动器

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1276623/quiet-stepper-driver

主题中讨论的其他器件:DRV8462EVM

我们正在设计一种电机(和连杆)系统、以便为我们的商用产品(床)提供岩石。  我们尝试了替代电机、目前计划使用 NEMA 42步进电机。 它需要尽可能保持绝对安静。 我阅读了您有关降低步进电机噪声的白皮书、并且还有其他问题。  它很有用,但缺少一些细节。 是否有任何关于此问题的更新信息?

在任何情况下、我想知道您是否具有适合此尺寸步进电机的驱动器、型号是什么、以及我在应用中以低速(12rpm - 25rpm)运行时的预期噪声大小?  我的电话号码是310 766 4536、或发送电子邮件至 john@floatingbed.com 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    您的电机的电流规格是多少?  我看到的是 NEMA 42电机的典型范围为~4.5A 至8A。   

    DRV8462 最近发布、非常适合此尺寸的电机。  DDW 封装(当前可用)可实现5A 峰值/3.5A RMS 连续电流。  此器件具有静音步进衰减模式、专为降低噪声而设计。  它还具有自动微步进功能、我发现它可以实现非常类似的降噪效果。  它还具有许多其他高级特性。   

    除了该器件、对于如此高的电流、您可能需要一个栅极驱动器。  DRV8711 是您的最佳选择。  

    若要查找预期的噪声、您的理想选择是订购 EVM 并进行测试。  我认为 DRV8462EVM 目前已缺货、但您可以尝试使用最新版本 DRV8461EVM

    此致、

    雅各布