请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8711EVM我有关于 DRV 8711的问题、驱动程序可能会同时发送所有错误?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有关于 DRV 8711的问题、驱动程序可能会同时发送所有错误?
尊敬的 Matheus:
是的、可以通过检查状态寄存器来查看所有错误。
通过 STATUS 寄存器可以观察到以下检测:
有关寄存器映射的更多详细信息、请参阅数据表的第7.6节。
此致!
大卫
David、您好!
感谢您的回答。
抱歉、我解释不正确。
正确的问题是、所有错误可以同时发生?
因为当我读取 DRV 上的状态(0x07)寄存器时、它会指示所有错误、但在某个时候、步进电机继续旋转。
尊敬的 Matheus:
正确的问题是,所有错误都可以同时发生?
更有可能触发了其中一个故障并向寄存器发送"标志"。
如果可能、请回答以下问题以帮助解决此问题:
您能否发送该错误的屏幕截图以及电机电压和设置?
用于进一步诊断此问题原因的原理图图片?
您是使用 DRV8711EVM 还是实施您自己的设计?
此致!
大卫