This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:如何控制电机工作电流

Guru**** 2013580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1282153/drv8601-how-to-control-the-motor-operating-current

器件型号:DRV8601

大家好、

客户想知道如何控制电机的工作电流。 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您可以使用串联电阻来限制输出电流、但该器件内部无法控制电流。 输出电流将是提供给器件的 PWM 信号与连接负载之间关系的函数。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持!

    您能帮助说明一下什么是函数关系吗? 输出端的电压是否除以电机的电阻以获得电流幅度?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    是的、这是正确的。 因此、添加电阻器可有效地在负载下创建分压器。 向负载提供的功率将会更小、但这是不可避免的。

    此致、
    J·麦克弗森