您好!
我想将 DRV8462驱动器用于步进电机、其步进角为7.5度、并能够通过微步进保持其位置、例如将电机保持在10度。
利用此驱动器可以实现这一点吗?
如果是、如何实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Yonatan:
与大多数步进驱动器一样、微步进甚至会生成多个基于步进电机磁极行为的中间步进。 因此、DRV8462中可用的微步进模式为全步进1、半步进2、4、8、16 32、64,128和256。 在256微步进下、步进的角运动分辨率预计为7.5/256度。 基于此、在这种更好的分辨率设置下、如果您移动步进电机341ustep (在256微步进模式下)、电机的旋转 量将增加341 *(7.5/256)= 9.99度。 移动342 ustep 会让您实现10.02度。
请注意、此精度还取决于步进电机的结构精度、例如在转子和定子加工360度过程中其极间距的精度。 即使对于最昂贵的步进电机、也可能会出现一些误差。 另请注意、在微步进模式下、您将保持保持的保持扭矩会发生变化、具体取决于所需的微步进。 电流波形将是一个正弦波、如果您停下来接近零、扭矩将非常低、并可能导致电机轴被负载扭矩过载。 我希望这对您有所帮助。
此致、Murugavel