主题中讨论的其他器件:DRV8434
您好
我们在9月进行了版本的测试、发现没有问题、然后我们在10月进行了另一版本的测试、在测试中采用了相同的原理图和
是相同的、发现电机不能运行、电压为15.8V 且之前版本相同、电机是相同的、过程相同、检查
检查发现 CPL 和 CPH 引脚波形不同、
1、我想知道不同的 CPL 和 CPH 波形是否会导致电机不移动。 如果需要、如何解决该问题? 如果不是、电机为什么不运动? 您能帮我确认原因吗? 如何解决此问题
谢谢!
e2e.ti.com/.../8f463bcae91368500f469b6fef62698c.move2e.ti.com/.../831329f4fd8d254fd8891919184df9cd.move2e.ti.com/.../cdf305d36397b8ddf2717badedf6f52b.move2e.ti.com/.../c488ceee3000afb784510f826dc13da9.mov