This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:通过 DRV8962实现单路 BDC 控制

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1290514/drv8962-single-bdc-control-with-the-drv8962

器件型号:DRV8962
主题中讨论的其他器件:DRV8262

在 DS 中,其中一个选项是只将一个 BDC 电机连接到驱动器,而在 EVB 中 ,电机和 EN/IN 有些不同,我可以将 EVB 连接到一个 BDC 电机吗?我如何通过应用控制它?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shai:

    请参阅 EVM 用户指南第44页的附录 A 中的 EVM 顶视图。 您可以移除以下片段中红色 X 表示的跳线短路、并桥接红色实线所示的连接。 完成此修改后、您可以在 GUI 应用程序中使用 EN1和 IN1、EN3和 IN3控制并驱动器件。  

    我们还具有该产品 DRV8262的另一个变体、该变体原生支持并联两个 H 桥以实现单路 H 桥运行。  

    此致、Murugavel