请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323 大家好、
当通过 SPI 与 DRV8323SR 通信时、错误状态寄存器分别读取为0x0080和0x0040、即 VM 欠压锁定(UVLO)和电荷泵欠压(CPUV)。
根据万用表的测量结果、电源电压为24V、电荷泵电压为35V。 其他寄存器读取的初始值都是正确的、写入寄存器的参数被配置为完全读取。 nFault 引脚也不会被拉至低电平。
因此、客户想知道 问题的可能原因是什么、以及从何处开始故障排除?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里