请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8329A 负责人、
我想使用实现了 MCT8329A 的同一电机控制器来控制两种类型的电机。 我将尝试操作以下两种类型的电机。 电机1可在无负载的情况下以最大速度运行、但电机2无法在无负载的情况下以最大速度运行。 我正在附加参数、但我试图稍微提高 ILIMIT、但它无法达到最大速度、可能是因为它没有负载。
请告知您是否可以猜测原因是什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.