This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:MCF8316A 旋转色轮电机的速度抖动

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1283367/mcf8316a-the-speed-jitter-of-the-mcf8316a-spin-color-wheel-motor

器件型号:MCF8316A

大家好、

我们使用了 MCF8316AEVM 控制色轮电机。
电路架构和  MCF8316A EVM GUI 设置 如下所示


我们按如下所示测量了滚轮指数信号抖动:
通过 PWM 进行速度控制时、抖动约为416us。
通过 I2C 进行速度控制时、抖动约为36us。

通过 PWM 进行速度控制的抖动比通过 I2C 进行速度控制的抖动要大得多。

当速度由 PWM 控制时、我可以调整哪些其他 MCF8316A 参数来减少滚轮指数信号的抖动并使电机转速更稳定?

Br、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我将返回到抖动性能数据上。 我们可以尝试减小 PWM 频率命令。 在较低 PWM 频率下、ENOB 会更好、如下所示

    尝试不同的 PWM 频率、看看是否有帮助?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里