大家好、
我的客户有关于 MCF8315的以下问题、请您分享您的回答吗?
1.对于 VM 待机模式电流、这两个圆圈是否重复?
对于工作模式电流、两个下划线一个表示25C、另一个表示整个温度范围吗?

2.对于 DACOUT1和 DACOUT2的配置,我们有建议吗? 我们使用哪些变量来监控?
3.您能解释一下降压电阻器模式吗? 根据我的理解、降压电路需要通过电感在导通时间存储能量、并在关断时间向输出电容器放电、如果使用电阻器、这种"降压"是如何工作的?
4. VM OVP 只有两个选项,对吗?
谢谢!
斯嘉利特