This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:MCF8316问题

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1289365/mcf8316a-mcf8316-questions

器件型号:MCF8316A

大家好、

我的客户有关于 MCF8315的以下问题、请您分享您的回答吗?

1.对于 VM 待机模式电流、这两个圆圈是否重复?

对于工作模式电流、两个下划线一个表示25C、另一个表示整个温度范围吗?

2.对于 DACOUT1和 DACOUT2的配置,我们有建议吗? 我们使用哪些变量来监控?

3.您能解释一下降压电阻器模式吗? 根据我的理解、降压电路需要通过电感在导通时间存储能量、并在关断时间向输出电容器放电、如果使用电阻器、这种"降压"是如何工作的?

4. VM OVP 只有两个选项,对吗?

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    1.关于这个问题,我们会回到你的身边。 这是产品说明书中的一个错误。

    DACOUT1为12位地址、DACOU2支持14位地址。 所有算法变量和状态变量都可以映射到 DAC 输出。

    3.降压输出可用于加载支持范围的外部器件(10mA 至170mA)。 降压输出端有一个用作滤波器和能源的电容器。 在电阻器模式下、降压可提供高达10mA 的电流、在电感器模式下、我们可以获得170mA 负载支持。   

    如何工作? 基于电感器的降压转换器。 在导通期间、电流流经电感器->负载和输出电容器。 在此期间、电容器充电。 在关断期间、负载接收来自电感器和电容器的电流。 这意味着支持更高的电流。

    如果电阻器没有储能、但负载从电容器接收电流、而电容器在导通期间充电。 但是、电流源只有电容器。 这就是电阻器模式可以支持10mA、电感器模式可以在 MCF8315中实现高达170mA 的原因。

    4.是的、OVP 具有32和20V 选项。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里