请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8329A 您好!
在 nFAULTS 在 CBC 限制下持续输出的情况下、是否有有关连续检测次数将导致重试的任何信息?
谢谢。
科诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 nFAULTS 在 CBC 限制下持续输出的情况下、是否有有关连续检测次数将导致重试的任何信息?
谢谢。
科诺
尊敬的 Conor:
请参阅 数据表的第7.3.20.8节、了解有关 CBC 限制响应的更多信息、因为这取决于所选的配置。
一般而言、首次检测到电机电流超过 CBC 限制阈值时、器件可以根据所选的 CBC 限制模式自动恢复。 该方法可以在下一个 PWM 周期中进行恢复、即测量的电流低于 CBC 限制阈值、或在设定数量的 PWM 周期后进行恢复。 在首次检测到 电机电流超过 CBC 限制阈值时恢复后、器件将执行与之前相同的操作。
此致、
约书亚