This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8213:漏极开路指示器

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1288793/drv8213-open-drain-indicator

器件型号:DRV8213

大家好、

/FAULT 和/STALL 引脚是开漏输出、但在我看方框图时、IC 内部有上拉源。 如果我使用 Vcc=3.3V、为了连接到1.8V MCU、通过从外部上拉至1.8V 是否会出现任何问题?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San:  

    不能为 VCC 本身提供1.8V 电源的原因是什么?  

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    MCU 和 DRV8213之间的可用连接器有限、如下所示。 客户是否能够无问题地运行?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:  

    nFAULT 上没有内部上拉电阻(方框图错误)、并且 nstall 具有内部上拉电阻、该内部上拉电阻在启动后禁用。 由于 VIH 为1.45V、设置应该没有问题。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    对于 nstall,其内部上拉电阻在启动后被禁用

    您能解释清楚吗? 您是否意味着在提供 Vcc 时没有有效的内部上拉电阻?

    设置应该没问题,因为 VIH 为1.45V。

    我想该规格是针对输入的。 请考虑是否可以对同一个开漏输出施加两个不同的电压?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San:

    NSTALL 上的内部上拉电阻在内部使用、以查看是否启用了失速检测或未在上电(NSTALL 到 GND 将禁用)。 在初始启动后、该上拉路径被禁用。 我认为该客户应用程序仍然正常、因为它仍会注册为逻辑高电平。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    我想我能理解。 让我再总结一下。 启动后、会取消连接到 Vcc 的内部上拉电阻的平衡、因此开漏输出将不会是3.3V、当电机未失速时、将是来自外部上拉源的1.8V。 是这样吗?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    是的、回答正确。

    此致!

    凯尔蒂