This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:最大 RPM 和电气速度限制

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1288695/mcf8316a-maximum-rpm-and-electrical-speed-limit

器件型号:MCF8316A

大家好、

根据 MCF8316A 的数据表、最大电气频率"高达1.5kHz"、这可能意味着它可以驱动具有12个极(6线对)且转速高达15k rpm 的电机。 但另一个提示指出、最大电机转速(MAX_SPEED)是一个14位的值、可以设置为0x2710、以实现1666Hz 的电机转速、"输出 PWM 开关频率" 介于10-75kHz 之间。

那么、哪个参数是硬限制? 如果我将 MAX_SPEED 设置为0x3FFF、将电气频率提高到1.5kHz 以上、会发生什么情况? 电机是运行不稳定、还是会遇到严重错误并无法运行?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    我们的目标是在下星期一之前得到您的回复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    感谢您的支持、请问是否有任何更新?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    1.5kHz 最大电机转速 由设计团队确定、但仿真是最大电机转速、我们可以保证器件仍将按照数据表中的规定运行。  超过此电机电气速度会导致器件无法按照数据表中的规定运行、进而可能导致器件损坏或电压不符合电气规格。

    此致、

    约书亚