主题中讨论的其他器件: MCF8315EVM
你(们)好。 希望获得一些帮助、以使 MCF8315A EVM 板正常工作。
由于我看到同样的问题,在多台计算机上,无论是 Web 应用程序还是桌面应用程序,都可以假定我已经尝试了这两者的所有步骤。
我无法与 MCF8315A 板可靠地通信。 我甚至根本无法确认通信正在发生。
先说重要的。 在 Web 应用程序上的主页面打开的情况下、如果我将板连接到 USB、 我在板上得到一个绿色 LED、 实际上我在应用程序上得到一个绿色状态指示灯、并且状态栏上显示一条消息、首先提示某种内容类似于"正在初始化连接"、然后变为"硬件已连接"。 太棒了!
接下来我要做的是完成齿轮图标下的设置过程。
我确认根据"电路板配置"步骤、所有跳线和开关处于正确的位置。
然后、我转到"连接到 GUI"步骤。 第3步是通过单击"Read All Registers"按钮验证硬件连接、几秒后应出现一个弹出窗口、指示读取成功。 我单击按钮、但没有弹出窗口。 什么也不会发生。 好的、再点击几次、点击得更快、最终得到一条名为"read 0 registers"的消息。 嗯。
我们来试试、转到推荐默认值页面。 单击"Restore Default Values"、收到错误。
" 加载寄存器:无法解析文件:TypeError:无法读取未定义的属性(读取'id')"
这看起来像是通信中的错误、IE:应用程序正在尝试获取板的 ID、但没有得到响应。
我尝试过一些其他读取/写入操作、但一切都失败了。 我做了一些研究,并寻找你管视频,但没有太多,有这个特殊的板.
以下是生成的日志。
正如我所说的那样、这种情况在多台机器上都在使用 Web 应用程序或桌面应用程序。 有什么建议吗? 该电路板是否有缺陷?
提前感谢。