This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:无法通过 Web 应用程序或桌面应用程序控制设备-通信问题

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8315EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1292236/mcf8315a-cannot-control-device-through-web-app-or-desktop-app---communication-issues

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件: MCF8315EVM

你(们)好。 希望获得一些帮助、以使  MCF8315A EVM 板正常工作。

由于我看到同样的问题,在多台计算机上,无论是 Web 应用程序还是桌面应用程序,都可以假定我已经尝试了这两者的所有步骤。

我无法与 MCF8315A 板可靠地通信。 我甚至根本无法确认通信正在发生。  

先说重要的。 在 Web 应用程序上的主页面打开的情况下、如果我将板连接到 USB、 我在板上得到一个绿色 LED、 实际上我在应用程序上得到一个绿色状态指示灯、并且状态栏上显示一条消息、首先提示某种内容类似于"正在初始化连接"、然后变为"硬件已连接"。 太棒了!

接下来我要做的是完成齿轮图标下的设置过程。

我确认根据"电路板配置"步骤、所有跳线和开关处于正确的位置。

然后、我转到"连接到 GUI"步骤。 第3步是通过单击"Read All Registers"按钮验证硬件连接、几秒后应出现一个弹出窗口、指示读取成功。 我单击按钮、但没有弹出窗口。 什么也不会发生。 好的、再点击几次、点击得更快、最终得到一条名为"read 0 registers"的消息。 嗯。

我们来试试、转到推荐默认值页面。 单击"Restore Default Values"、收到错误。  

" 加载寄存器:无法解析文件:TypeError:无法读取未定义的属性(读取'id')"

这看起来像是通信中的错误、IE:应用程序正在尝试获取板的 ID、但没有得到响应。

我尝试过一些其他读取/写入操作、但一切都失败了。 我做了一些研究,并寻找你管视频,但没有太多,有这个特殊的板.

以下是生成的日志。

16
2023年11月14日星期二
9:58:03
加载寄存器:无法解析文件:TypeError:无法读取未定义的属性(读取"id")
15
2023年11月14日星期二
9:58:03
加载寄存器失败:寄存器名称不匹配(FAULT_CONFIG2与 algo_debug1不匹配)
14
2023年11月14日星期二
9:58:03
加载寄存器失败:寄存器名称不匹配(FAULT_CONFIG1与 algo_ctrl1不匹配)

正如我所说的那样、这种情况在多台机器上都在使用 Web 应用程序或桌面应用程序。 有什么建议吗? 该电路板是否有缺陷?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    您能否帮助参考此 [FAQ] Motor Studio GUI - EVM 固件兼容性 、并检查您的 EVM 是否具有更新的固件? 如果是、请下载并安装最近发布的 Motor Studio GUI、以便与 MCF8315EVM 进行通信和配置。

    此致、

    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    此 EVM 似乎具有新固件、因为 D7在插接后亮起、新软件正常工作。 我不知道该软件的不同版本。

    感谢您的帮助!