请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8714-Q1 您好!
我的客户正在寻找有关 DRV871x-Q1数据表的反馈。
VGHx-H 的电压应为 10.5 12.5V。 这里有错误的标签吗? 如果是、我们应纠正它以避免客户混淆。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在寻找有关 DRV871x-Q1数据表的反馈。
VGHx-H 的电压应为 10.5 12.5V。 这里有错误的标签吗? 如果是、我们应纠正它以避免客户混淆。