This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:适用于直流和放大器的 LIN 前置驱动器;BLDC 电机解决方案

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1291986/mcf8316c-q1-for-lin-pre-driver-for-dc-bldc-motors-solution

器件型号:MCF8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8329A、MCT8329A

您好、支持团队

我们是否具有与  MLX81340相同的功能? 规格如下链接:

https://www.melexis.com/en/product/MLX81340/smart-LIN-motor-pre-driver-500W-gen3

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    MLX81340是一款开放式 MCU 内核外部 FET 驱动器。 这意味着您仍需要修改必要的电机控制算法源代码(如 FOC)并将其编程到其内置闪存中。 您的设计中还需要外部功率 FET 来实际驱动电机、但根据您选择的外部 FET、您可以为电机提供更高的功率输出。

    而 MCF8316C 是闭核集成 FET 驱动器。 这意味着复杂 FOC 算法内置在器件中、需要较少的编码和电机算法专业知识、并且您只需使用 I2C 来配置寄存器设置以 适合您的电机。 此外、还集成了功率 FET、因此电机三相线可以直接连接到 MCF8316C。 由于 FET 是集成式的、这意味着由于内部 FET 而限制了最大功率(高达8A 峰值电流@ 40V 绝对最大值)。 在实际应用中、由于热限制、大多数 MCF8316C 电路板设计都可以在~70W 稳定状态下可靠地驱动电机、而不会过热。

    与 MLX81340相比、我们的 MCF8329 (目前处于预发布状态)也是一个外部 FET 驱动器。 下面是一个简单的比较表:

    MCF8329A MLX81340
    前置驱动器/栅极驱动器强度 用于驱动外部 FET 的1A/2A 峰值拉/灌电流  用于驱动外部300mA 的 FET/FET 500mA 峰值拉/灌电流
    绝对最大电压 65V 36伏
    电机控制算法 集成 FOC 算法。 用户 只需通过 I2C 配置寄存器。 集成式开放核 MCU。 用户需要修改 FOC 代码并对其进行编程
    LIN 总线 需要外部辅助控制 MCU 来实现 LIN 总线并提供速度、DIR 或 I2C 寄存器写入/读取命令等控制命令 除非内置的 MCU 没有闪存或其他资源、否则不需要外部辅助控制 MCU

    MCF8329A 目前处于预发布状态、因此在线不可见(将在本月末发布到 RTM)、但您现在可以参考 MCT8329A、因为 它们具有相同的栅极驱动器。 区别在于 MCT8329A 集成了梯形电机换向算法、而 MCF8329A 集成了 FOC 换向算法。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    埃里克·C·