请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2667 主题中讨论的其他器件: DRV2700
尊敬的 TI 支持团队:
我的客户正在搜索能够驱动压电式蜂鸣器的部件。
目前、我们正在审查 DRV2667。 但我们需要将频率从2kHz 驱动到3kHz。
DRV2667是否支持驱动该负载?
DRV2700的频率与输出电压波形对比可供选用。

请推荐合适的器件。
谢谢。
此致、
MJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.