This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:请求压电式驱动器 IC

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1290271/drv2667-request-for-piezo-driver-ic

器件型号:DRV2667
主题中讨论的其他器件: DRV2700

尊敬的 TI 支持团队:

我的客户正在搜索能够驱动压电式蜂鸣器的部件。

目前、我们正在审查 DRV2667。 但我们需要将频率从2kHz 驱动到3kHz。

DRV2667是否支持驱动该负载?

DRV2700的频率与输出电压波形对比可供选用。

请推荐合适的器件。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    是的、DRV2667具有与 DRV2700相似的带宽、因此可支持2kHz 至3kHz 工作频率。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff

    DRV2667是否可以向模拟输入端口接收单端信号(负输入= GND)?

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    是的、模拟输入可在单端模式下运行。 下图来自 DRV2700数据表、但工作原理相同。

    此致、
    J·麦克弗森