This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:VDS 和增益/模式特性

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1287823/drv8714-q1-idrive-vds-and-gain-mode-feature

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、

您能否在下面回答我的问题?

客户将 HW 型号用于电动座椅应用。

1) 1)我们是否知道拉电流/灌电流运行的完整时间(包括抗尖峰脉冲时间)?

2) 2)我们是否也知道 SOX 从 SPx 和 SNx 向 MCU 报告的完整时序?

3) 3)另一个问题2-4)、VDS 当客户将25A 视为过流时、IDRIVE/IDR/ GAIN/ MODE 的建议设置是什么?

4) 4)根据我的理解、栅极驱动器的拉电流/灌电流仅控制电流、但实际上并不会关闭 IC。 电流分流放大器向 MCU 报告、以便它能够控制 IC 进入睡眠/复位状态。 是这样吗? 那么拉电流/灌电流(~mA)是否足以处理过流、从而使 FET 不损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将对此进行研究、并在24小时内与您联系。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关 Q 4、FET 器件型号的更多信息为 NVMFD5C466N、RDSON 为8.1m Ω@10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zena:

    1) 1)灌电流和拉电流可设置如下:

    抗尖峰脉冲时间适用于 某些故障、而不是 IDRIVE 设置。 您能解释一下自己的意思吗?

    2) 2)了解这些信息的原因是什么?

    3) 3)以下是您必须考虑 FET 的一般事项、也在第9.2.2节中进行了概述:

    连续漏极电流 I_D (max)必须大于应用中的最大电流。

     IDRIVE 设置应足够低、以便达到至少100-200ns 的上升/下降时间。 请参考下面的公式。

    上升/下降 = Qgd /灌电流/拉电流

     4)所以只需提供流经检测电阻的电流。 DRVOFF 或 nSLEEP 可能更符合您的想法。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    借助上述信息和另一个 E2E 主题、您能否检查我的计算并确认 IDRIVE、VDS、模式和增益设置的电平?

    al/f/motor-drivers--internal-forum/1285570/drv8714-Q1-hw-variant-Vds-current-detailer/4885854#4885854  

    1. IDRIVE

    客户使用具有1.8nC 的 FET (NVMFD5C466N)。 由于 HW 型号无法分别设置 IDRIVE P/N、因此无法同时满足目标 t_rise 和 t_fall。

    根据您的意见、I_drive 应小于9mA、便会达到1级或2级。  

     IDRIVE 设置应足够低,以提供至少100-200ns 的上升/下降时间

    在1级和2级之间、您有什么建议?

    2. VDS

    供客户使用的 FET 的 RDS (on)典型值为6.75m Ω。 (8.1m Ω@10V)。

    由于客户认为上述25A 为过流、因此 VDS 阈值= 675欧姆*25A = 0.16875V。

    那么、可以将电平3用于 VDS 引脚设置吗?

      

    3.增益

    客户称5m Ω 太大、因此我想使用1m Ω。

    除了绝对最大额定值和输出电流之外、我不认为有任何 SOx 输出要求。

    如果我们将总增益设置为10(1级),SOx 输出设置为25A*0.001*10+1.5=1.75V,是否可以应对过流?

    4.模式

    对于 H 桥、EN/PH 模式、2级连接是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zena:  

    请给我24小时的时间来了解这一情况并给您回复。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zena:

    这是最小 Idrive 值、因此需要大于此值的值。

    i_drive 应小于9mA [/报价]

    其他一切看起来都很好。 如果您有 EVM、则可以尝试修改它、然后查看它是否与预期相符。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我想您的意思是 t 必须至少是200ms、这意味着它应该更大。 从下面的等式中、这难道不意味着 I_DRIVE 小于9mA 吗?  

    上升/下降 = Qgd /灌电流/拉电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zena:  

    很抱歉、您对此感到困惑。 如果您需要至少100ns 的上升或下降时间、那么该值将是最高值。 您是对的。 我当时想到的是上升/下降= 100ns、这意味着您需要更高的 IDRIVE 设置。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    我根据您的评论计算得出、结果是200ns。 您认为 N 和 P 都用200ns 足够了吗? 因为它远低于数据表中的目标范围。

     IDRIVE 设置应足够低,以提供至少100-200ns 的上升/下降时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能获得这方面的反馈吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zena:  

    这实际上取决于客户应用。 如果它们可以承受 较慢的上升时间、则没有问题。 然而、随着上升时间的延长、功率耗散上升、但 EMI 性能更佳、反之亦然。 本应用手册的第2.1.4节对此进行了介绍:

    了解智能栅极驱动器(修订版 D)(TI.com)

    此致!

    凯尔蒂