This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:Motor Studio 未在 Windows 8.1上运行

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1287071/mcf8316aevm-motor-studio-not-running-on-windows-8-1

器件型号:MCF8316AEVM

Motor Studio 不能在 Windows 8.1 Pro 上运行吗??

安装程序后、我收到错误:

感谢您提供的任何信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对延迟回复深表歉意。

    遗憾的是、Motor Studio 不支持 Windows 8.1、因为它依赖于 Chromium 的 Electron.js 框架。 由于 Chromium 已弃用对 Windows 8.1或更低版本的支持、请在 Motor Studio 中使用 Windows 10或更高版本。

    此致、
    埃里克·C·