This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:放大的信号反相

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1290427/drv8353rs-evm-amplified-signal-is-inverted

器件型号:DRV8353RS-EVM

大家好、

客户使用增益设计为40V/V 的双向电流检测配置对 DRV8353RS-EVM 的电阻器电流进行采样。

但放大的信号被发现是反相的。 有办法纠正它吗? 比如在外部添加逆变器或 通过编程方式将 捕获的电流反相?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    SOB 的输出是否也反相? 我相信对于电流检测、您可能希望看到 SOx 而不是 SPB 的输出。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yara。

    感谢您的支持。

    SOB 的输出是否也反转? 我相信对于电流检测,你会希望看到 SOX 而不是 SPB 的输出。[/引述]

    SOB 实际上是 ISENB、它刚刚经过一个低通滤波器:

    捕获 SPB 的信号本质上是由电阻采样的源信号。 客户想知道电阻源信号 SPB 为什么会通过电流放大器和输出 ISENB。 为什么是反相放大?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    使用反相放大器有几个好处、例如输入和输出阻抗较小、同相放大器通常具有非常高的输入和输出阻抗。 这一点使反相放大器能够在系统中提供比非反相放大器更大的稳定性。 这就是为什么反相放大器通常是集成电路中的正确选择。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我为什么看不到文档中对该反相放大器的说明? 很容易将其误认为正向放大器 
    除非您看一下图片。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry 和 Gun:

    对于误解道歉、我认为所使用的是一个差动放大器、这意味着它将具有 SPx 和 SNx 的差异。

     

    通过 上面的图像、我还可以看到来自波形的 ISENA 的行为符合预期。

    此致、

    亚拉