This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:如何在将 BLDC 电机连接到直线导轨时实现自动加速和减速?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1284619/mcf8315a-how-to-achieve-automatic-speed-up-and-down-when-a-bldc-motor-is-connected-to-a-straight-line-rail

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

大家好、

由于 MCF8315A 或 MCF8316A 集成了 FOC、因此 BLDC 电机连接到一个直线导轨。 客户想知道如何实现在特定工作距离内自动加速和减速电机?

具体要求:起始阶段自动加速、结束阶段自动减速。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我的目标是至迟在下星期星期三发言。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    1. 能否为我们提供系统的方框图、以便我们提供更好的答案?
    2. 在此方框图中、请说明是否已经存在向 MCF831xA 发送信号以开始加速/开始减速的方法。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我们将此主题标记为已关闭、请告知我们 客户的问题是否已得到解决。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    感谢您的支持、我刚刚收到了终端客户的反馈:

    电机能够正常运行、 客户实际上想知道 是否可以 为直线运动实施加速和减速算法?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    为了更好地理解客户的问题、以便我们为 客户提供适合其实施方案的答案、请让客户提供其系统的方框图。

    此致、

    约书亚