This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:反激模式下高压输出异常

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1288044/drv2700-high-voltage-output-abnormally-in-flyback-mode

器件型号:DRV2700

大家好、

我在电路板中使用 DRV2700反激式模式作为高压电源。 我将 DRV2700EVM-HV500用于设计电路、但取消了 下拉网络和 积分器电路。  

现在我测试的输出电压只有30V 在净的"HVPP",和反馈引脚只有0.5V,不是1.3V,请帮我,非常感谢!

  

谢谢

MU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能分享您为什么要将此器件用作电源吗?  我将研究出现输出问题的原因。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!  

    在设计中有两个要求、首先、 我要驱动一个至少需要120V 电源的高压放大器。 我需要 为 光电二极管提供 大约300V 的高电压作为反向偏置。  同时、我的电路板需要的   电感非常小、因为两个要求只需要很小的电流、所以我选择 DRV2700作为电源。

    最后一封电子邮件的结果将在没有任何负载的情况下进行测试。  这是我的情况。 请帮我找到问题、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 DRV2700EVM-HV500原理图、我认为您的问题是 EVM 中不包含用于选择所需高电压的输出电压网络。 我建议使用 DRV2700产品页面中的 TINA 模型、然后您就可以仿真您的电路和所做的任何更改。 此外、我还需要注意的是、您的应用并非 DRV2700的目标用途、因为此器件是一种压电驱动器、专用于驱动压电式传感器。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 悉尼:

    感谢您的建议、实际上 我只是在试验这个设计。 关于输出电压网络、我参考 EVM-HV500、将网"Filter_Out"修改 为接地、我认为输出电压应该设置为 VFB*(1+Rfb1/Rfb2)-0、当 fb=1.3V 时、HV 应该设置为大约140V。  这种理解是否正确?  我还将尝试在 TINA 中对电流进行仿真。

      

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    啊、我明白了。 我在末端进行了一些仿真、我认为 有一个问题是高电压输出缺少接地电容。  起初、我认为该电容器位于下拉网络之外、但用于稳定输出。  4.4HV 电容器选型中引用了该电容器、据说使用1nF 电容器、但我认为该值可能与您的应用有所不同。 在最终进行仿真时、我发现增大该值可以带来更好的结果。 通过仿真、我还发现仍然需要输入滤波器。 这可能是由于 FB 引脚所需的电流造成的。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 还尝试使用升压模式、我发现了同样的问题。 VBST 输出只是7V 、所以我认为我问题的关键在于 FB 电压异常、它只是0.3V、而不是1.3V。

    我 首先检查使能引脚中的电压、它是3.3V、高于 VIH (1.4V)、并且 测试 VDD 为4.95V。 然后、我尝试在6.1K 到30K 之间修改 REXT (R7)、但仍然无法正常工作。 请给我一些建议、如何找到并解决 FB 电压问题、非常感谢!

    此致、
    MU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 悉尼:

    有一些新 发现需要与您分享。

    我试图更换两个不同的电感器、而  FB 的电压行为不同:

    1. FB 引脚 电压为0.3V、当 将变压器 ATB322515-0110用作功率电感器时、此设计使用  EVM-HV500。  

    2.  FB 引脚 电压为1.3V,当功率 电感为正常 SMD 电感时,输出电压达到理想值。 值为4.7uH。

    此致、
    MU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供您的调查结果! 我相信您的问题是当前的问题。 EVM 中使用的变压器的额定电流为0.6A、交换的电感器具有较低的电感和较高的饱和电流。 我认为、在没有运算放大器电路的情况下使用 EVM 变压器会使 FB 引脚无法传输足够的电流、这就是您看到较低电压的原因。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特