主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO、 MCF8316A、MCF8316C-Q1 、
您好!
我遇到的问题与链接的线程中发布的问题完全相同、但我看到问题尚未解决。 这方面有什么更新吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我遇到的问题与链接的线程中发布的问题完全相同、但我看到问题尚未解决。 这方面有什么更新吗?
尊敬的 Jostein:
对于延迟、我们最近为此 EVM 发布了一个名为 MOTORSTUDIO 的新 GUI: https://www.ti.com/tool/MOTORSTUDIO
要检查您的 GUI 与此 GUI 的兼容性、请查看此 E2E 常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1281363/faq-motor-studio-gui---evm-firmware-compatibility/4857879?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=FAQ%20motor%20parameters#4857879
最后、MCF8316A 存在一个勘误表、如果您在运行电机时读取或写入寄存器、则会 遇到 I2C 通信失败的问题。 如需完整问题列表、请参阅此处的此页面: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1066777/faq-production-device-information?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MCF8316A#
最新的固件版本 MCF8316C-Q1 (https://www.ti.com/product/MCF8316C-Q1)可解决此问题。 我们正在努力更换 EVM 上的所有器件、以便能够获得 EVM 上的最新修订版。
您能否详细说明您的问题、以便我们找到根本原因?
此致!
罗伯特
您好!
如常见问题解答中所述、 LED D7 插入 USB 后立即亮起、因此该 EVM 具有新的 MSP430固件。
我们没有 可用的 MSP430 LaunchPad、无法使用 CHECK 或将固件刷写到 MCF8316AEVM 上。
启动 MOTORSTUDIO 软件时、 MOTORSTUDIO 无法检测 EVM 板(请参阅图)。

但是、FTDI 芯片在 Windows 上确实作为端口(COM4)出现

我们已在 EVM 上的 MSP430上附加了示波器、并确认 MSP430不会与 MCF8316A 之间发送或接收任何 I2C 通信
是否可以提供功能正常的 EVM 和最新的固件版本? 缺乏能够正常运行的 EVM 会严重减慢我们目前的开发流程。
希望得到迅速的答复!
尊敬的 Jostein:
仅需确认、将设备插入计算机时、您可以执行以下步骤:
这些步骤往往会连接 Motor Studio GUI 或使其检测到该器件。
此致、
约书亚