我们在一个板上有6个由 MCU 控制的驱动器。 每个驱动器都有单独的 nSLEEP 信号、但所有禁用引脚都连接在一起并通过 nFET 切换至接地端。 我想以相同的方式控制所有 NOL 引脚、即同时启用或禁用所有驱动器上的 OLP 和 OLA、同时保持 单独控制驱动器睡眠的功能。
与禁用引脚不同、NOL 被内部上拉至 nSLEEP。 这意味着、理论上任何驱动器上的高 nSLEEP 电平都可以通过 NOL 上拉电阻传递到其他驱动器。 可能2x450k 无法克服 另一个 nSLEEP 上的100k 下拉电阻、但它可能会触发 NOL。
我想我可以将一个 nFET 漏极过孔二极管拆分到所有 NOL 引脚。 我上一个问题的答案也建议我永远不应该离开 NOL N/C。 那么、我是否应该在二极管之后为相应的 nSLEEP 引脚添加更强一点(100k)的外部上拉电阻?