请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8350H-EVM 嗨、
我有 DRV8350H-EVM 评估套件、我将其用于测试目的、我们可以使用 TI 提供的 GUI、在有传感器模式下以100%的速度运行电机。 我想知道它发送到 EVM 以允许运行它的特定命令/数据。 我知道固件中的 USB API、但如果知道从初始化发送到使其运行的电机转速设置的特定命令、将会非常有帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、
我有 DRV8350H-EVM 评估套件、我将其用于测试目的、我们可以使用 TI 提供的 GUI、在有传感器模式下以100%的速度运行电机。 我想知道它发送到 EVM 以允许运行它的特定命令/数据。 我知道固件中的 USB API、但如果知道从初始化发送到使其运行的电机转速设置的特定命令、将会非常有帮助。
尊敬的 Ashwani:
我建议查看 EVM 工具文件夹页面(https://www.ti.com/tool/DRV8350H-EVM)以了解所有 EVM 支持文档。
其中包括我们的固件包、它应该会向您显示 EVM 中使用的代码。 通过此处介绍内容可了解使电机运行所用的函数。

此致!
阿克沙伊
尊敬的 Ashwani:
进入驱动器的主要信号是用于打开/关闭栅极的信号。
以下文档说明了换向逻辑:
https://www.ti.com/lit/ug/slvub82/slvub82.pdf?ts = 1700184137828
此致!
阿克沙伊