This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:使用命令行控制含传感器的 BLDC 电机

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350H-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1292056/drv8350h-evm-control-the-sensored-bldc-motor-using-command-line

器件型号:DRV8350H-EVM

嗨、

我有 DRV8350H-EVM 评估套件、我将其用于测试目的、我们可以使用 TI 提供的 GUI、在有传感器模式下以100%的速度运行电机。 我想知道它发送到 EVM 以允许运行它的特定命令/数据。 我知道固件中的 USB API、但如果知道从初始化发送到使其运行的电机转速设置的特定命令、将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    我建议查看 EVM 工具文件夹页面(https://www.ti.com/tool/DRV8350H-EVM)以了解所有 EVM 支持文档。

    其中包括我们的固件包、它应该会向您显示 EVM 中使用的代码。 通过此处介绍内容可了解使电机运行所用的函数。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我已经在探索固件、对所使用的回调有些了解、但我无法确定 GUI 会向 EVM 发送哪些特定命令、您能对此提供帮助吗? 如果您能做到这一点、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    进入驱动器的主要信号是用于打开/关闭栅极的信号。

    以下文档说明了换向逻辑:

    https://www.ti.com/lit/ug/slvub82/slvub82.pdf?ts = 1700184137828

    此致!

    阿克沙伊