请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718S-Q1EVM 您好!
我们的设计中有3个电机正在运行并连接到 DRV8718S。
为了运行3个电机、我们使用 FET 制作了 H 桥电路。


如果它处于无电池状态、如果第一个电动机产生感应电压、该电压是否会使另一个电动机移动或被迫运动?
我的问题是、另一侧连接的其他电机是否受到该感应电压的影响。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的设计中有3个电机正在运行并连接到 DRV8718S。
为了运行3个电机、我们使用 FET 制作了 H 桥电路。


如果它处于无电池状态、如果第一个电动机产生感应电压、该电压是否会使另一个电动机移动或被迫运动?
我的问题是、另一侧连接的其他电机是否受到该感应电压的影响。
您好,jongchan。
您能否详细说明一下感应电压的含义。 什么是应用以及该感应电压何时发生。 您可以获取我们的 EVM、尝试设置并捕获一些波形:
此致!
凯尔蒂